请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:IWRL6432AOP 工具与软件:
尊敬的 TI 团队
是否可以从 IWRL6432AoP 获取 CW 数据?
如何从 IWRL6432AoP 获取 CW 数据?
它应该是连续数据。
请回答。
谢谢。
Jimun
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
尊敬的 TI 团队
是否可以从 IWRL6432AoP 获取 CW 数据?
如何从 IWRL6432AoP 获取 CW 数据?
它应该是连续数据。
请回答。
谢谢。
Jimun
尊敬的 Jimun:
可以从 IWRL6432AoP 获取 CW 数据。 有2种可能的设置。 您可以在 DCA1000连接到 IWRL6432AoP 的情况下使用 mmwavestudio、也可以使用 SDK 开箱即用演示来生成具有特定配置的 CW 波。
您可以使用连接的配置通过 SDK OOB 生成 CW。 您需要在 CFG 中选择适当的起始频率。
e2e.ti.com/.../5226.cw_5F00_mode.cfg
此致