This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWRL6432AOP:如何从 IWRL6432AoP 获取 CW 数据?

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: IWRL6432AOP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1409191/iwrl6432aop-how-can-i-get-cw-data-from-iwrl6432aop

器件型号:IWRL6432AOP

工具与软件:

尊敬的 TI 团队

是否可以从 IWRL6432AoP 获取 CW 数据?

如何从 IWRL6432AoP 获取 CW 数据?

它应该是连续数据。

请回答。

谢谢。

Jimun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimun:

    可以从  IWRL6432AoP 获取 CW 数据。 有2种可能的设置。 您可以在 DCA1000连接到 IWRL6432AoP 的情况下使用 mmwavestudio、也可以使用 SDK 开箱即用演示来生成具有特定配置的 CW 波。

    您可以使用连接的配置通过 SDK OOB 生成 CW。 您需要在 CFG 中选择适当的起始频率。

    e2e.ti.com/.../5226.cw_5F00_mode.cfg

    此致