This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR6843ISK:在 Nvidia Jetson 上运行 mmWave Toolbox 可视化工具

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1407870/iwr6843isk-running-mmwave-toolbox-visualizer-on-nvidia-jetson

器件型号:IWR6843ISK

工具与软件:

您好!

我们需要在 nVidia Jetson 上运行随毫米波工具箱提供的工业可视化工具。  

是否有任何与此相关的特定文档/培训视频? 我们已经尝试安装运行"gui_main.py"的依赖项、但 pyqt5和 NumPy 无法安装。 (PIP INSTALL pyqt5==5.15.4)(pip install NumPy==1.19.4)

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    感谢您的提问。 请允许我们在几天内回复。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我们没有任何特定于在嵌入式平台上运行可视化工具的文档。 GUI 应在 Windows PC 上使用、因此我们明确测试了这一点。 您的 python 版本可能不支持 NumPy 或 pyqt5的特定模块版本。 您能否确认您的 python 版本与中建议的版本匹配 源代码的解决方案 部分中找到 此滤波器?

    此致、

    Josh