请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:IWR6843ISK 工具与软件:
您好!
我们需要在 nVidia Jetson 上运行随毫米波工具箱提供的工业可视化工具。
是否有任何与此相关的特定文档/培训视频? 我们已经尝试安装运行"gui_main.py"的依赖项、但 pyqt5和 NumPy 无法安装。 (PIP INSTALL pyqt5==5.15.4)(pip install NumPy==1.19.4)
谢谢