This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMT84:设计评论

Guru**** 2553260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1407872/lmt84-design-review

器件型号:LMT84

工具与软件:

您好!

在我们的一个设计中、我们使用 LMT84DCKR 温度传感器 IC。 我已附上电路设计图片、请查看其功能和电气方面是否正确? 我们的设计流程如下所示、  

传感器的输出连接到 TMUX1208PWR 多路复用器 IC、该器件的 VDD 为1.8V。 然后、该多路复用器的输出馈送到同样具有1.8V VDD 的运算放大器、 然后将其提供给 ADC (ADC 可以感应高达1.875V 的电压)、以便根据我对低温值的理解、温度传感器的输出可以高达1.8V、因此您能否确认它是否正常或需要输出电压调节?

我想知道在最低温度下 LMT84DCKR 的输出是多少。

此致

Apurva Agre.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Apurva:

     

    感谢您的提问!  对于  LMT84DCKR、电气配置看起来没有问题。 只要您保持在工作电压(1.5V-5.5V)范围内、器件的性能就应处于 数据表第7.5节给出的范围内:  

    然后、您可以使用第9页和第10页上的表3来了解您的输出电压转换为温度值:

    如果您有其他问题、敬请告知。

    此致、

    哈利