https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1407872/lmt84-design-review
器件型号:LMT84工具与软件:
您好!
在我们的一个设计中、我们使用 LMT84DCKR 温度传感器 IC。 我已附上电路设计图片、请查看其功能和电气方面是否正确? 我们的设计流程如下所示、
传感器的输出连接到 TMUX1208PWR 多路复用器 IC、该器件的 VDD 为1.8V。 然后、该多路复用器的输出馈送到同样具有1.8V VDD 的运算放大器、 然后将其提供给 ADC (ADC 可以感应高达1.875V 的电压)、以便根据我对低温值的理解、温度传感器的输出可以高达1.8V、因此您能否确认它是否正常或需要输出电压调节?
我想知道在最低温度下 LMT84DCKR 的输出是多少。
此致
Apurva Agre.