Thread 中讨论的其他器件: DCA1000EVM
工具与软件:
尊敬的各位同事:
在《雷达系统中的干扰管理》中:
我们可以看到、"每个线性调频脉冲的相位抖动"
"非常有用。 尤其是在并行干扰情况下。"
我有 IWR6843ISK-ODS。 我想在一个房间内使用两个或更多具有相同雷达配置的器件。
因此、我面临并行干扰(干扰雷达和受扰雷达的带宽、频率斜率相同)。
我看到受影响的雷达帧中从线性调频脉冲到线性调频脉冲的跨距离移动峰值等干扰。
我们来看一个例子。 我使用两对 IWR6843ISK-ODS + DCA1000EVM。 一个是受害者、另一个是干扰者。
我每帧使用255个线性调频脉冲、并为干扰源和受扰对象的移相器设置两个独特的伪随机序列。 一帧中的线性调频脉冲相位为0度或180度。
如果我们查看图中坐标为"距离剖面库与线性调频脉冲数"的干扰、我们可以看到干扰的行为(每个线性调频脉冲64个样本、每帧255个线性调频脉冲):
在这里,你可以看到强下降线对应于干扰,弱水平线对应于站立人。
当我在执行每次线性调频脉冲相位校正后计算距离-多普勒图以补偿发送器的相移时、我会得到一张图片(垂直线是以米为单位的距离、水平线-速度):
在这里、您可以看到0速度和1.3m 距离上的点、对应于站立的人。
如您所见、不存在干扰抑制。
您可以建议一下、 相位抖动在本例中是否有效?
此致、
Grigor Mardiyan