This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWRL1432BOOST-BSD:SDK 5.5.2.0代码可以##39;t 在 AWRL1432BOOST-BSD 板上使用。

Guru**** 1966425 points
Other Parts Discussed in Thread: AWRL1432BOOST, AWRL1432BOOST-BSD
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1439442/awrl1432boost-bsd-sdk-5-5-2-0-code-can-t-be-used-on-awrl1432boost-bsd-board

器件型号:AWRL1432BOOST-BSD
主题中讨论的其他器件:AWRL1432BOOST

工具与软件:

您好、TI 专家:

 我的客户正在使用我们的 MMWAVE_L_SDK_05_05_02_00构建映像和烧录到 AWRL1432BOOST 正常运行。 但是、相同的映像在烧录到后无法正确运行 AWRL1432BOOST-BSD 位置。 是否需要更改配置?

BR、Jesse.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    他使用的是哪个版本的 BSD?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    PROC176修订版 A
    SL# 3224A176A0053

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否共享软件版本? 这样我就可以在我的最后重新创建它了。谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tony 我无法查看上面的图片。 请告诉我软件版本?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    xWRL1432毫米波演示05.05.02.00

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。 他需要修改天线配置

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    他们可以查看 BSD 演示中的天线配置并将其复制过来

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否在此讨论线程中列出配置? 或者您能否发布适用于 BSD 板的 SDK?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=A__ALosc7cL2hitPCyEvBtrIw__radar_toolbox__1AslXXD__LATEST

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以在此处找到配置

x 出现错误。请重试或与管理员联系。