This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWRL1432BOOST-BSD:SDK 5.5.2.0代码可以##39;t 在 AWRL1432BOOST-BSD 板上使用。

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: AWRL1432BOOST, AWRL1432BOOST-BSD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1439442/awrl1432boost-bsd-sdk-5-5-2-0-code-can-t-be-used-on-awrl1432boost-bsd-board

器件型号:AWRL1432BOOST-BSD
主题中讨论的其他器件:AWRL1432BOOST

工具与软件:

您好、TI 专家:

 我的客户正在使用我们的 MMWAVE_L_SDK_05_05_02_00构建映像和烧录到 AWRL1432BOOST 正常运行。 但是、相同的映像在烧录到后无法正确运行 AWRL1432BOOST-BSD 位置。 是否需要更改配置?

BR、Jesse.