This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1843BOOST:光束不工作

Guru**** 2551760 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1436266/awr1843boost-beam-stearing-not-working

器件型号:AWR1843BOOST

工具与软件:

我尝试使用波束控制演示中使用的相同方法来执行波束控制。 我将尝试以 不同的角度进行转向 、在查看距离 FFT 时得到的结果完全相同。 当我尝试做 Bartlett 波束形成对数据我也得到类似的结果,无论光束是如何转向。 看起来转向没有进行、这是我的问题。

看起来没有波束控制。 当然、我同时使用3个 TX、并通过4个 Rx 天线接收。


我使用 applyPhaseShift 函数、调试时、可以使用 RL_RET_CODE_OK。  
我使用的 Get_Phase T.xShiftCodeValue 和 Cfg_Tx TeraShiftInitParams 与在演示中相同(在该 snip 中它的20度增量,但数据总是相同):

g_ptrtxPhaseShiftCfg 被设置为易失性、当调试正确的参数时、会传递到驱动程序中(Cfg_Tx eventaseShiftInitParams 拒绝的参数)。

以下是设置帧的方法:


如有任何帮助、我将不胜感激。 我怀疑波束控制驱动器工作正常。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊凡、您好!

    Unknown 说:
    ]我使用 Get_Phase T.xShiftCodeValue 和 Cfg_Tx 4.52aseShiftInitParams、与演示中的相同(在该 snip 中它的20度增量、但数据仍然相同):

    您所说的数据总是相同的、是什么意思? 您指的是哪些数据?

    您是否能够运行雷达工具箱中提供的 MRR 波束控制演示并分析输出和代码流?

    此致、

    Samhitha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我可以运行演示、但我怀疑它是否也能正常工作。

    我们现在将讨论 TI 驱动器。

    我对4个阵列上的数据执行1D FFT、因为我确实有4个 Rx 天线、无论在移相器中写入什么内容、1D FFT 都是相同的。 这不是它应该的工作方式。

    当然、任何进一步的 DSP 都是相同的。 我在使用移相器时没有看到波束发生移动。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊凡、您好!

    我们现在正在讨论 TI 驱动程序。

    您指的是哪些驱动程序?

    您能否检查 MRR 波束控制演示的行为、并将其与您的演示进行比较?  

    此致、

    Samhitha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不确认该演示可以正常工作。 仅存在可在不转向光束的情况下收集的输出数据。

    rlRfSetPhaseShiftConfig 应写入 phaseshifter 寄存器、但对波束不会发生任何写入其中的情况

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊凡、您好!

    请检查您是否在触发线性调频脉冲之前配置了相移。  

    请参阅 AWR1843BOOST:在 lab11中形成波束 MRR -波束控制-传感器论坛-传感器- TI E2E 支持论坛。

    此致、

    Samhitha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我是、在每两个帧之间写入值

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊凡、您好!

    我建议您通过创建单元测试来配置相移、而不是在应用中集成、从而验证相移。  我们的系统团队已经测试并验证相移配置正确。 请检查雷达工具箱中提供的 MRR 波束控制演示的中间结果、以便将结果与您的应用进行比较。  

    此致、

    Samhitha