This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
我尝试使用波束控制演示中使用的相同方法来执行波束控制。 我将尝试以 不同的角度进行转向 、在查看距离 FFT 时得到的结果完全相同。 当我尝试做 Bartlett 波束形成对数据我也得到类似的结果,无论光束是如何转向。 看起来转向没有进行、这是我的问题。
看起来没有波束控制。 当然、我同时使用3个 TX、并通过4个 Rx 天线接收。
我使用 applyPhaseShift 函数、调试时、可以使用 RL_RET_CODE_OK。
我使用的 Get_Phase T.xShiftCodeValue 和 Cfg_Tx TeraShiftInitParams 与在演示中相同(在该 snip 中它的20度增量,但数据总是相同):
g_ptrtxPhaseShiftCfg 被设置为易失性、当调试正确的参数时、会传递到驱动程序中(Cfg_Tx eventaseShiftInitParams 拒绝的参数)。
以下是设置帧的方法:
如有任何帮助、我将不胜感激。 我怀疑波束控制驱动器工作正常。
伊凡、您好!
请检查您是否在触发线性调频脉冲之前配置了相移。
请参阅 AWR1843BOOST:在 lab11中形成波束 MRR -波束控制-传感器论坛-传感器- TI E2E 支持论坛。
此致、
Samhitha