This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWRL1432BOOST:AWRL1432BOOST 评估模块

Guru**** 2553370 points
Other Parts Discussed in Thread: AWRL1432, AWR6843ISK, MMWAVEICBOOST, AWRL1432BOOST, AWRL6432BOOST, AWRL6432

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1443478/awrl1432boost-awrl1432boost-evaluation-module

器件型号:AWRL1432BOOST
主题中讨论的其他器件:AWR6843ISKMMWAVEICBOOST、AWRL6432BOOST、AWRL1432、 AWRL6432

工具与软件:

尊敬的先生/女士:

 我们已从 TI 采购以下套件并已随附:
  AWR6843ISK
  DCA1000评估模块
  3.MMWAVEICBOOST
 我们正在寻找 AWRL6432BOOST 或 AWRL1432BOOST 评估模块。  对于评估模块、我们有以下相关问题
 
 请确认、现有的 DCA1000评估模块是否可用于数据记录/MMWAVEICBOOST 卡用于调试
 使用 AWRL6432BOOST 或 AWRL1432BOOST 评估模块、或者我们是否需要购买任何其他模块?
 2.确认 AWRL6432BOOST 或 AWRL1432BOOST 评估模块的供货情况、以便进行订购和交货周期。
 3.请分享 AWRL6432BOOST 或 AWRL1432BOOST 评估模块的订购器件型号/制造器件型号
此致、
天哪  
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1) 1) DCA 应足以根据1432/6432捕获原始数据

    2+3)您可以在此处找到相关信息  

    https://www.ti.com/tool/AWRL1432BOOST

    https://www.ti.com/product/AWRL6432

    1432有现货。6432将在几周内供货。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zorah:

      感谢您的快速响应。

    我的 其他问题:

    请确认现有的 MMWAVEICBOOST 卡是否用于使用 AWRL6432BOOST 或 AWRL1432BOOST 评估模块进行调试、或者我们是否需要购买任何其他模块?
    2.我们计划购买 AWRL6432BOOST 或 AWRL1432BOOST 评估套件   、而不是 AWRL6432/AWRL1432器件、
       因此、请分享  AWRL6432BOOST 和 AWRL1432BOOST 评估模块的订购器件型号/制造器件型号
       
    此致、
    天哪  
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mani:

    AWR6843ISK 或 AWR6843ODS EVM 没有用于调试的板载 XDS110。 这就是使用 MMWAVEICBOOST 电路板的原因。
    为了简化用例、在 AWRL6432BOOST 或 AWRL1432BOOST EVM 中、我们具有板载 XDS110、用于使用 CCS 进行编程和调试。 因此、您无需 MMWAVEICBOOST 即可与这些 EVM 配合使用。 您只需要一个 EVM 和 DCA1000即可进行数据采集。

    请在以下链接中查找 EVM 订购信息。 您可以订购 AWRL1432BOOST 目前、我们将在内部检查 AWRL6432BOOST EVM 的供货情况。

    AWRL1432BOOST 评估板|德州仪器 TI.com

    AWRL6432BOOST 评估板|德州仪器 TI.com

    我是否可以知道您使用 AWRL6432和 AWRL1432时的目标终端应用?

    谢谢!
    Kundan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kundan:

     感谢您的答复。

      我在共享链接中找不到订购器件型号。 请帮助我找到订购器件型号。

    我的问题和回复。

     1.  " 能否了解您面向 AWRL6432和 AWRL1432的终端应用?"

       回复:我们正在寻找手势识别相关的应用,

     2.据我所知,AWRL6432BOOST 和 AWRL1432BOOST  都支持手势相关应用,唯一的区别是它们的射频工作频率不同。 如果必须在  AWRL6432BOOST 和 AWRL1432BOOST 之间选择一个  、那么哪个更好?

    3.如果您对这两个  AWRL6432BOOST 和 AWRL1432BOOST  套件支持的各种其他应用的列表有任何详细信息、请与我分享、这将有助于您选择适合我的评估套件。

    此致、

    天哪

       

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mani:

    可订购器件型号为 AWRL1432BOOST 和 AWRL6432BOOST。
    如果您打开上述共享链接并单击"订购和开发"、它将带您前往可订购 EVM 的地方。

    如果您的应用位于车内(车厢内)、则应选择 AWRL6432BOOST。 如果它位于外部、就像 Kick to Open 应用程序一样、那么您应该选择 AWRL1432BOOST。 这取决于法规允许的内容。

    谢谢!
    Kundan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kundan:

    感谢您的答复。

    这是在尝试订购时的外观(屏幕截图已附后)

    请确认我、即制造参考号/订购件号。

    此致、

    天哪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mani:

    订购器件型号为 AWRL1432BOOST。 不确定您的问题到底是什么。

    谢谢!
    Kundan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kundan:

     感谢 您快速更新、我查找的是上述相同的订购器件型号。

    此致、

    天哪