This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
尊敬的先生/女士:
1) 1) DCA 应足以根据1432/6432捕获原始数据
2+3)您可以在此处找到相关信息
https://www.ti.com/tool/AWRL1432BOOST
https://www.ti.com/product/AWRL6432
1432有现货。6432将在几周内供货。
尊敬的 Zorah:
感谢您的快速响应。
我的 其他问题:
尊敬的 Mani:
AWR6843ISK 或 AWR6843ODS EVM 没有用于调试的板载 XDS110。 这就是使用 MMWAVEICBOOST 电路板的原因。
为了简化用例、在 AWRL6432BOOST 或 AWRL1432BOOST EVM 中、我们具有板载 XDS110、用于使用 CCS 进行编程和调试。 因此、您无需 MMWAVEICBOOST 即可与这些 EVM 配合使用。 您只需要一个 EVM 和 DCA1000即可进行数据采集。
请在以下链接中查找 EVM 订购信息。 您可以订购 AWRL1432BOOST 目前、我们将在内部检查 AWRL6432BOOST EVM 的供货情况。
我是否可以知道您使用 AWRL6432和 AWRL1432时的目标终端应用?
谢谢!
Kundan
您好、Kundan:
感谢您的答复。
我在共享链接中找不到订购器件型号。 请帮助我找到订购器件型号。
我的问题和回复。
1. " 能否了解您面向 AWRL6432和 AWRL1432的终端应用?"
回复:我们正在寻找手势识别相关的应用,
2.据我所知,AWRL6432BOOST 和 AWRL1432BOOST 都支持手势相关应用,唯一的区别是它们的射频工作频率不同。 如果必须在 AWRL6432BOOST 和 AWRL1432BOOST 之间选择一个 、那么哪个更好?
3.如果您对这两个 AWRL6432BOOST 和 AWRL1432BOOST 套件支持的各种其他应用的列表有任何详细信息、请与我分享、这将有助于您选择适合我的评估套件。
此致、
天哪
尊敬的 Mani:
可订购器件型号为 AWRL1432BOOST 和 AWRL6432BOOST。
如果您打开上述共享链接并单击"订购和开发"、它将带您前往可订购 EVM 的地方。
如果您的应用位于车内(车厢内)、则应选择 AWRL6432BOOST。 如果它位于外部、就像 Kick to Open 应用程序一样、那么您应该选择 AWRL1432BOOST。 这取决于法规允许的内容。
谢谢!
Kundan
尊敬的 Mani:
订购器件型号为 AWRL1432BOOST。 不确定您的问题到底是什么。
谢谢!
Kundan
您好、Kundan:
感谢 您快速更新、我查找的是上述相同的订购器件型号。
此致、
天哪