This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR2944:MCAN 的配置

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR2944

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1441403/awr2944-the-configuration-for-mcan

器件型号:AWR2944

工具与软件:

您好!

   AWR2944技术参考手册的第12章 CANFD 中的 AWR2944芯片、有两个 FD CAN 通道、详细信息如下:

2.1.1特性
MCAN 模块可实现以下特性:
•符合 ISO 11898-1:2015标准

•完全支持 CAN FD (最多64个数据字节)
•支持 AUTOSAR 和 SAE J1939
•多达32个专用发送缓冲区
•可配置的发送 FIFO、最多32个元素
•可配置的发送队列、最多32个元素
•可配置的发送事件 FIFO、最多32个元素
•多达64个专用接收缓冲区
•两个可配置的接收 FIFO、每个 FIFO 最多64个元素
•多达128个滤波器元素
•用于自检的内部环回模式
•可屏蔽中断、两条中断线
•两个时钟域(CAN 时钟/主机时钟)
•奇偶校验/ECC 支持-消息 RAM 单错校正和双错检测(SECDED)机制
•本地断电和唤醒支持
•时间戳计数器
•消息内存容量已满(4352字)。

我有一个关于这一点的问题。  是否有64个专用接收缓冲区、64个专用接收缓冲区由两个 FD CAN 通道共享、或者每个 FDCAN 通道都有自己的64个专用接收缓冲区?

谢谢。

BR、

速率

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rata:

    CANFD 的每个实例都有自己的 64个专用接收缓冲区。

    Regads、

    Ajay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ajay、您好!

      「我知道了,我会很快回来的。」

    BR、

    速率