This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
团队成员、您好!
在 SDK 和/或工具箱上运行我们的示例时、我们的可视化工具通常会显示点云。 当用户想要修改 TX/RX 通道配置时、他们是否也需要修改雷达处理链? 或者、这是用户在更改 TX/RX 通道配置时不需要关心的问题吗?
此致、
Victor Park
尊敬的: Zigang
这是来自 LGIT 的 Simon。
我计划使用 TI EVB (AWRL6432BOOST、计划购买)查看演示。
我打算对进行评估 1Tx–3Rx 功能 驻车运动检测功能中(使用 AWRL6432进行外部入侵监测)。
我想询问是否可以配置此功能。
此致、
Simon。 HA
您好、Zigang:
感谢您的评论。 如夏先生所述、他们使用了外部入侵监测示例。 谨请你提出进一步的意见。
此致、
Victor Park
您好、Victor:
外部入侵监控示例是否是雷达工具箱中的入侵检测演示? https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=A__ANK5TVs-nTCewg8GyAbdqg__radar_toolbox__1AslXXD__LATEST
入侵检测演示基于 SDK L 中的运动和存在检测演示 。您可以在以下位置找到用户指南:
文件:///C/C:/ti/MMWAVE_L_SDK_05_04_00_01/docs/api_guide_xwrL64xx/MOTION_AND_PRESENCE_DETECTION_DEMO.html #autotoc_md777
您可能需要更改版本号才能与下载的版本匹配。
此运动和存在检测演示支持1 TX * 3 RX 情况。
因此、更改线性调频脉冲配置 CLI 应该仅启用1TX3RX 情况。
此致!
Zigang