This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWRL6432:在更改 TX/RX 配置时、是否需要修改雷达处理代码?

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: AWRL6432BOOST, AWRL6432

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1445286/awrl6432-when-changing-tx-rx-configuration-does-radar-processing-code-needs-to-be-modified

器件型号:AWRL6432

工具与软件:

团队成员、您好!

在 SDK 和/或工具箱上运行我们的示例时、我们的可视化工具通常会显示点云。 当用户想要修改 TX/RX 通道配置时、他们是否也需要修改雷达处理链? 或者、这是用户在更改 TX/RX 通道配置时不需要关心的问题吗?

此致、

Victor Park

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Victor:

     TX/RX 通道配置是 意味着天线布局更改还是在 TI EVM 板中启用不同的 TX/RX 通道?

    不同的演示在灵活性方面可能有所不同。 您在这里讨论哪个演示?   

    此致!

    Zigang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的: Zigang

    这是来自 LGIT 的 Simon。

    我计划使用 TI EVB (AWRL6432BOOST、计划购买)查看演示。

    我打算对进行评估 1Tx–3Rx 功能 驻车运动检测功能中(使用 AWRL6432进行外部入侵监测)。

    我想询问是否可以配置此功能。

    此致、

    Simon。 HA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zigang:

    感谢您的评论。 如夏先生所述、他们使用了外部入侵监测示例。 谨请你提出进一步的意见。

    此致、

    Victor Park

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Victor:

    外部入侵监控示例是否是雷达工具箱中的入侵检测演示?   https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=A__ANK5TVs-nTCewg8GyAbdqg__radar_toolbox__1AslXXD__LATEST

    入侵检测演示基于 SDK L 中的运动和存在检测演示 。您可以在以下位置找到用户指南:

    文件:///C/C:/ti/MMWAVE_L_SDK_05_04_00_01/docs/api_guide_xwrL64xx/MOTION_AND_PRESENCE_DETECTION_DEMO.html #autotoc_md777

    您可能需要更改版本号才能与下载的版本匹配。  

    此运动和存在检测演示支持1 TX * 3 RX 情况。  

      

    因此、更改线性调频脉冲配置 CLI 应该仅启用1TX3RX 情况。  

    •  在  channelCfg 中设置 RxChCtrlBitMask = 7和 TxChCtrlBitMask = 1  (假设启用 TX1并禁用 TX2)
    •  在  chirpComnCfg 中设置 ChirpTxMimoPatSel = 0
    •  在  frameCfg 中设置 NumOfChirpsInBurst = 1

    此致!

    Zigang