This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1843BOOST:DCAN 进入错误被动期间、MCAN 操作不受影响

Guru**** 2555630 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1449872/awr1843boost-mcan-actions-cannot-be-affected-during-dcan-enter-error-passive

器件型号:AWR1843BOOST

工具与软件:

如果我通过  dcanCfgParams->errIntrEnable 启用 DCAN ERR 中断、  

如果不连接 DCAN 导线、DCAN 将进入错误被动状态、似乎需要连接 DCAN 然后进行雷达复位。

在 DCAN 不连接 DCAN 的情况下、我是否仍可以在 DCAN 进入 ERROR PASSIVE 期间运行 MCAN 操作?

如果可行、如何做到?

谢谢~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chen、

    这些类型的独特场景尚未经过测试、因为它们不是标准要求。
    不过、您可以在末端尝试这种方法。
    您可以连接到 CCS、通过 CCS 上的加载程序将 DCAN 应用程序加载到 RAM 上、使其进入被动状态。
    然后您可以将器件设置回 PC 0。
    然后重新加载新的 MCAN 应用、然后在另一个 CAN PHY 上运行该应用并对其进行一次测试。

    此致、
    Saswat Kumar