请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AWR1843BOOST 工具与软件:
如果我通过 dcanCfgParams->errIntrEnable 启用 DCAN ERR 中断、
如果不连接 DCAN 导线、DCAN 将进入错误被动状态、似乎需要连接 DCAN 然后进行雷达复位。
在 DCAN 不连接 DCAN 的情况下、我是否仍可以在 DCAN 进入 ERROR PASSIVE 期间运行 MCAN 操作?
如果可行、如何做到?
谢谢~