This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR6843AOPEVM:用于评估 IWR6843AOPEVM 的附件

Guru**** 2546020 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR6843AOPEVM, MMWAVEICBOOST, IWR6843

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1450709/iwr6843aopevm-accessories-for-evaluating-iwr6843aopevm

器件型号:IWR6843AOPEVM
主题中讨论的其他器件: MMWAVEICBOOSTIWR6843

工具与软件:

TI Hallo:

我们要购买 IWR6843AOPEVM 来评估 EV 无线充电带电物体检测功能的功能和可行性。

但我们注意到还有另外2个电路板- DCA1000和 MMWAVEICBOOST。  

如果这2个电路板对于我们的评估任务是必需的、我们希望有一个清晰的视图。

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们正在查看您的查询。 请允许我们在几天内回复。

    此致、

    Sharan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。

    调试时需要 ICBOOST、因为 IWR6843 EVM 上没有 XDS。  DCA1000用于执行原始 ADC 数据采集。  如果您要根据原始 ADC 数据进行评估、则需要此工具、但 OOB 演示还将提供经过处理的点云和范围配置文件数据(通过 UART)。

    此致、

    Santosh