请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:IWR6843AOPEVM 主题中讨论的其他器件: MMWAVEICBOOST、 IWR6843
工具与软件:
TI Hallo:
我们要购买 IWR6843AOPEVM 来评估 EV 无线充电带电物体检测功能的功能和可行性。
但我们注意到还有另外2个电路板- DCA1000和 MMWAVEICBOOST。
如果这2个电路板对于我们的评估任务是必需的、我们希望有一个清晰的视图。
非常感谢。