This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1642BOOST:AWR1642BOOST:功能模式(SOP 0关闭、SOP 1和 SOP 2打开)显示硬件错误(NERR_OUT)

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1642

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1434147/awr1642boost-awr1642boost-functional-mode-sop-0-closed-sop-1-and-sop-2-open-showing-hardware-error-nerr_out

器件型号:AWR1642BOOST
Thread 中讨论的其他器件:AWR1642

工具与软件:

最初、我可以使用 AWR1642 + DCA1000来获取 ADC 原始数据、而我使用毫米波演示可视化工具连接到器件。 但是、毫米波演示可视化工具几天前开始显示、它卡在连接接口(控制路径或数据路径)上。 我检查了 AWR1642上的 LED、发现 DS1亮起。 我想知道如何解决此问题。 下图显示了我使用的配置以及毫米波演示可视化工具上显示的连接故障消息。 感谢您的帮助!

功能模式

COM 端口设置

毫米波演示可视化工具连接失败

DS1亮起

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric、您好!

    您是否可以首先断开 DCA 并仅在1642板上运行默认 OOB 演示? 请告诉我这是否正常工作。

    此致、

    Shruti.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、我不知道如何运行 OOB 演示。 您有任何文档或视频吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric、您好!

    您可以从该器件的产品页面 https://www.ti.com/product/AWR1843#software-development 获取 SDK

    您可以参阅 SDK 中提供的文档(MMWAVE_SDK_03_06_00_00-LTS \docs\mmwave_SDK_user_guide.pdf)、了解 有关如何加载和运行演示的分步过程。  

    此致、

    Shruti.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我断开了 DCA1000连接(图1)、并使用 毫米波演示可视化工具连接到 AWR1642、仍然无法正常工作(图2)

    图1.

    图2.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric、您好!  

    您能否列出测试相同项所需执行的所有步骤?

    此致、

    Shruti.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉延迟了响应。 以下是我用于设置的步骤:

    硬件配置:

     

    2.系统配置:  

    3.结果:

    您能否帮助我检查是否存在任何异常设置? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shruti

     我是否需要提供更多信息?

    或者、您能帮助我解决这个问题吗?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric、您好!  

    您在 EVM 中刷写了什么? 是 demo 还是 ccsdebug?

    此致、

    Shruti.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shruti:

    对于毫米波演示可视化工具流程、根据前面所述的设置、我没有将任何映像刷写到 EVM。

    不过、我使用 https://e2echina.ti.com/blogs_/b/the_process/posts/dca1000evm 设置和进行实验。

    在此流程中、它会重新加载 BSS 和 MSS 固件。 此步骤是否可称为"刷写 EVM"?

    在本例中、我仍然可以使用原始的毫米波演示可视化工具。 现在就停止工作了。

    我还需要做什么或确认什么?

    非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric、您好!

    我建议您安装 SDK 并查看以下文档、首先尝试运行开箱即用演示并使其正常工作。

    文档路径  - mmwave_sdk_03_06_00_00-LTS \docs\mmwave_sdk_user_guide.pdf

    请按照用户指南中所述的步骤操作。  

    此致、

    Shruti.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我将会刷写 mmw_demo.bin 并检查它是否先正常工作。

    谢谢!!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    刷写 demo.bin 后、EVB 现在可以工作。

    非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric、您好!

    最好知道您的问题已解决、请在此处关闭此主题。

    此致、

    Shruti.