This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
在使用 AWR1843BOOST 时、我遇到了一些问题和疑问。 主要原因是、我怀疑 mmWave Studio 不会创建文件"Lane Config"、如果没有该文件、后处理将无法正常工作。
执行 StaticConfig、DataConfig 之后、我已对 DCA1000进行准备并触发该帧、直到一切顺利完成、然后创建一个二进制文件"adc_data.bin"。 不过 我无法查看在后处理中生成的图、因为我反复收到一个错误:"... MWMCR::EvaluateFunction error ...\n Reference to non-existent field 'LaneConfig'(... MWMCR:::评估功能错误...)。 \n 第76行的=> process_adc_data.m 中出现错误。"。 很遗憾、我不知道如何解决此问题、相关的论坛主题帖似乎包含非 LVDS 数据问题、但事实并非如此。 我已经安装了在 mmWave Studio 指南"Processing utilities in mmWaveStudio 中指定的 MATLAB 运行时引擎。 in.mathworks.com/.../MCR_R2015aSP1_win32_installer.exe"。 另请注意、已按照演示中的说明应用了其他设置、但 所选的 RDF LO 旁路除外、因为 AWR1843指南中建议这样做。
下一个问题与 SOP 选择器和红色 INERR LED 有关、在我移动 SOP0 = 1、SOP1 = 1和 SOP2 = 0后出现 、这是在 EVM1000教程视频中指示我执行的操作、我只是想知道这是否是一个有效状态、因为文档指出调试模式是通过011给出的、我认为该011对应于 SOP0=0、SOP1 = 1和 SOP2 = 1? 但是、鉴于芯片支持这些设置、我在 mmWave Studio 收集数据期间将其保留下来、我非常确信这与 MATLAB 误差无关。 但是 如果您能向我解释 INERR 的含义以及这与 SOP 开关有何关系、我会很高兴吗?
最后、我两天前收到了分销商的 AWR 芯片、里面有一个缺陷和 我很好奇这是否仅仅是芯片上的缺陷或者它是否(见图)会影响模块的功能 ?
提前感谢您的帮助!
大家好、我已经成功解决了第一个问题、第25页的"mmWave Studio GUI"指南中说明了该问题的答案:
" MATLAB 后处理仅支持在以下模式下采集数据 a. 4个 RX 通道、4个 LVDS 通道 b. 2个 RX 通道、2个 LVDS 通道 c. 1个 RX 通道、1个 LVDS 通道"
因此、将 Rx 元件数量与可用 LVDS 通道相匹配可以解决该问题。 尽管另一个出现了问题:为什么我无法选择多于2个的 LVDS 通道?
尊敬的 Mark:
[报价用户 id="635100" url="~/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1451608/awr1843boost-matlab-file-error-when-attempting-to-post-process-data-gathered-on-an-awr1843boost-with-the-aid-of-the-evm1000eval-and-the-mmwave-studio "]SOP0 = 1、SOP1 = 1和 SOP2 = 0[/报价]这是 SOP 2模式-调试模式。
如果 AWR 器件存在任何硬件错误、NERR LED 会亮起。 由于您尝试配置的 SOP 模式无效、您可能已看到 NERR LED 亮起。
[报价 userid="635100" url="~/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1451608/awr1843boost-matlab-file-error-when-attempting-to-post-process-data-gathered-on-an-awr1843boost-with-the-aid-of-the-evm1000eval-and-the-mmwave-studio/5567883 #5567883"]虽然另一个问题是:为什么我不能选择多于2个 LVDS 通道? [报价]AWR1843有2个 LVDS 通道。 请参阅 AWR1843单芯片77至79GHz FMCW 雷达传感器数据表(修订版 D)。
此致、
Samhitha
您好、感谢您的回答、这确实澄清了当在不同 SOP 状态下配置 NRST LED 未亮起时的 SOP 和 nrst 灯问题(例如在运行 mmWave Visualizer 的工作模式期间)。
我还有一个关于 LVDS 通道的问题。 考虑到电路板有4个 RX 通道、MATLAB 后处理需要4个 LVDS 通道进行4个 RX 通道的后处理、这是否意味着对于原始 IQ 数据采集、我只能淘汰其中2个通道的数据?
(如果是、那么 所有4个 RX 通道都只可用于运行固件的电路板 MCU?)
尊敬的 Mark:
[报价 userid="635100" url="~/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1451608/awr1843boost-matlab-file-error-when-attempting-to-post-process-data-gathered-on-an-awr1843boost-with-the-aid-of-the-evm1000eval-and-the-mmwave-studio/5569405 #5569405"]鉴于电路板具有4个 RX 通道、MATLAB 后处理需要4个 LVDS 通道用于后处理4个 RX 通道、这是否意味着对于原始 IQ 数据采集、我只能淘汰其中2个通道的数据?只有2个 LVDS 通道、ADC 数据从所有4Rx 通道捕获。 ADC 数据(来自4Rx)通过2个 LVDS 通道进行传输。
此致、
Samhitha