主题中讨论的其他器件: AWR1843
工具与软件:
在使用 AWR1843BOOST 时、我遇到了一些问题和疑问。 主要原因是、我怀疑 mmWave Studio 不会创建文件"Lane Config"、如果没有该文件、后处理将无法正常工作。
执行 StaticConfig、DataConfig 之后、我已对 DCA1000进行准备并触发该帧、直到一切顺利完成、然后创建一个二进制文件"adc_data.bin"。 不过 我无法查看在后处理中生成的图、因为我反复收到一个错误:"... MWMCR::EvaluateFunction error ...\n Reference to non-existent field 'LaneConfig'(... MWMCR:::评估功能错误...)。 \n 第76行的=> process_adc_data.m 中出现错误。"。 很遗憾、我不知道如何解决此问题、相关的论坛主题帖似乎包含非 LVDS 数据问题、但事实并非如此。 我已经安装了在 mmWave Studio 指南"Processing utilities in mmWaveStudio 中指定的 MATLAB 运行时引擎。 in.mathworks.com/.../MCR_R2015aSP1_win32_installer.exe"。 另请注意、已按照演示中的说明应用了其他设置、但 所选的 RDF LO 旁路除外、因为 AWR1843指南中建议这样做。 
下一个问题与 SOP 选择器和红色 INERR LED 有关、在我移动 SOP0 = 1、SOP1 = 1和 SOP2 = 0后出现 、这是在 EVM1000教程视频中指示我执行的操作、我只是想知道这是否是一个有效状态、因为文档指出调试模式是通过011给出的、我认为该011对应于 SOP0=0、SOP1 = 1和 SOP2 = 1? 但是、鉴于芯片支持这些设置、我在 mmWave Studio 收集数据期间将其保留下来、我非常确信这与 MATLAB 误差无关。 但是 如果您能向我解释 INERR 的含义以及这与 SOP 开关有何关系、我会很高兴吗?

最后、我两天前收到了分销商的 AWR 芯片、里面有一个缺陷和 我很好奇这是否仅仅是芯片上的缺陷或者它是否(见图)会影响模块的功能 ?

提前感谢您的帮助!