This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
我正在寻找一些示例、可根据每个检测物体周围的反射来计算 µ-多普勒频谱。 有针对 IWR6432AOP 完成的示例、例如在 motion_and_presence_detection_demo 中、使用调用 Udopproc (在 MMWAVE-L-SDK 中)来进行这些计算。
对于 IWR6432、有很多文档与此相关、
https://software-dl.ti.com/ra-processors/esd/MMWAVE-L-SDK UDOPPROC_PAGE.html
https://software-dl.ti.com/ra-processors/esd/MMWAVE-L-SDK MOTION_AND_PRESENCE_DETECTION_DEMO.html
https://cms.tinyml.org/wp-content/uploads/ew2023/Muhammet-Yanik_tinyML-Asia-2023.pdf
在哪里可以找到 IWR6843的类似示例? 或者此 DPU 是否也可用于 IWR6843? 我想使用此功能扩展3D 人员跟踪演示。
使用 IWRL6432?
此致!
耐特
我认为 IWR6843中的 DSP 将是一项出色的功能、但可能不需要它? 我们希望让多人在室内跟踪、并为假阳性目标提供良好的过滤器(我们有一个"嘈杂"的环境)。 如果可以通过 IWRL6432完成该操作、则是、我们可以肯定地进行更改。 我们目前正处于调查/原型设计阶段、因此我们将查看 IWRL6432的评估板。 人员跟踪演示在 IWRL6432上的运行是否与在 IWR6843上一样准确(我们喜欢我们到目前为止在跟踪方面看到的情况、现在正在将重点转向处理分类)?
您好!
6483与6432之间的主要差异将是角分辨率。 IWRL6432可以轻松跟踪2-3人、并且可以根据房间大小和限制跟踪多达5人。 如果符合您的要求、我会推荐 IWRL6432。 如果需要跟踪5人以上、则需要使用 IWR6843。
此致!
耐特