This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR6843AOPEVM:微多普勒示例类似于 IWR6432AOP 的示例

Guru**** 2562900 points
Other Parts Discussed in Thread: IWRL6432, MMWAVE-L-SDK, IWR6843, MMWAVE-SDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1451967/iwr6843aopevm-micro-doppler-examples-similar-what-is-available-for-iwr6432aop

器件型号:IWR6843AOPEVM
主题中讨论的其他器件:MMWAVE-L-SDKIWR6843、IWRL6432 MMWAVE-SDK

工具与软件:

我正在寻找一些示例、可根据每个检测物体周围的反射来计算 µ-多普勒频谱。 有针对 IWR6432AOP 完成的示例、例如在 motion_and_presence_detection_demo 中、使用调用 Udopproc (在 MMWAVE-L-SDK 中)来进行这些计算。

对于 IWR6432、有很多文档与此相关、

https://software-dl.ti.com/ra-processors/esd/MMWAVE-L-SDK UDOPPROC_PAGE.html

https://software-dl.ti.com/ra-processors/esd/MMWAVE-L-SDK MOTION_AND_PRESENCE_DETECTION_DEMO.html

https://cms.tinyml.org/wp-content/uploads/ew2023/Muhammet-Yanik_tinyML-Asia-2023.pdf

在哪里可以找到 IWR6843的类似示例? 或者此 DPU 是否也可用于 IWR6843? 我想使用此功能扩展3D 人员跟踪演示。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们正在查看您的查询。 请允许我们在几天内回复。

    此致、

    Sharan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这不适用于 IWR6843器件。 您需要自己编写代码或使用 IWRL6432。

    此致!

    耐特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想问您、在将 DPU Udopproc 从 MMWAVE-L-SDK 迁移到雷达工具箱2.20过程中、是否有任何建议或预见到任何问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    目前没有计划将微光耦合器 DPU 从 MMWAVE-L-SDK 迁移到 MMWAVE-SDK、也没有计划在 IWR6843上编写兼容的代码。 雷达工具箱是与器件共享应用代码的另一种方法。

    此致!

    耐特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用 IWRL6432?

    此致!

    耐特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为 IWR6843中的 DSP 将是一项出色的功能、但可能不需要它? 我们希望让多人在室内跟踪、并为假阳性目标提供良好的过滤器(我们有一个"嘈杂"的环境)。 如果可以通过  IWRL6432完成该操作、则是、我们可以肯定地进行更改。 我们目前正处于调查/原型设计阶段、因此我们将查看 IWRL6432的评估板。 人员跟踪演示在 IWRL6432上的运行是否与在 IWR6843上一样准确(我们喜欢我们到目前为止在跟踪方面看到的情况、现在正在将重点转向处理分类)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    6483与6432之间的主要差异将是角分辨率。 IWRL6432可以轻松跟踪2-3人、并且可以根据房间大小和限制跟踪多达5人。 如果符合您的要求、我会推荐 IWRL6432。 如果需要跟踪5人以上、则需要使用 IWR6843。

    此致!

    耐特