工具与软件:
尊敬的专家:
客户有两种模式、分别称为模式 A 和模式 B
模式 A 和模式 B 与"运动/存在检测模式"和"跟踪检测模式"有些相似。
但模式 A 要求在低功耗模式下运行、模式 B 要求在非低功耗模式之外运行。 (模式 A 中 gMmwMsmcb.lowPowerMode 设置为 LOW_PWR_MODE_ENABLE、模式 B 中 gMmwMsmcb.lowPowerMode 设置为 LOW_PWR_MODE_DISABLE)
但是、客户的要求之一是收到某个事件后、模式 A 立即切换到模式 B。这意味着模式 A 不能先在 powerManagementTask()中进入 LPDS、然后再恢复。
如何在不进入 LPDS 模式的情况下在两种模式之间切换?
谢谢你。
Rick