This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HDC3021:湿度和温度数据差异。

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: HDC3020, HDC3021, HDC2021

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1446813/hdc3021-humidity-and-temp-data-differences

器件型号:HDC3021
主题中讨论的其他器件: HDC2021、HDC3020

工具与软件:

您好、TI:

关于参考 TI 的  Sakeenah Khan 参与的最后一个案例、由于邮件投递系统失败、因此无法发送回复。

关于同一问题、答复如下。  

  • 关于测试设置:
    • 测试室的湿度是否受控?   -  是的,我们已经在温控湿度室测试了3个传感器(装置)。   PFA。
    • 除了3个 HDC3021、您是否有任何湿度参考测量?   -  是,   Rotronic / HP22-A 被视为参考装置。  PFA。
    • 整个箱内的温度和湿度是否稳定且恒定、或者是否存在潜在的"热点"?  -   温度和湿度在整个测试过程中并不是恒定的,因为我们必须在整个  温度范围内,在-40至65度和湿度20至95%的精度  
    • 能否分享一下测试室内的测试设置?   是的、 PFA。
  • 在存储、搬运和组装过程中使用了哪些材料和方法?
      • 温度和湿度条件?  -  环境温度和阴温
      • 使用的是哪种包装材料和粉色泡沫?   当我们收到 这个传感器时、粉色泡沫在焊接过程中一直保留在传感器上、并且根据数据表、我们将热风枪的温度保持在260度。
      • 器件是否长时间暴露于高/低温度/湿度环境中?   否  
      • 是否存在化学污染的可能性? 例如、环氧树脂、胶水、粘合剂中的化学品可能会在烘烤/固化过程中排出气体并污染传感器;清洁剂、免清洗助焊剂或气溶胶除尘器产生的强力汽体也存在问题 - 否  
      • 如果使用镊子从 HDC3021上拔下胶带、是否发现传感器有划痕?   
  •  《芯片用户指南》 第2部分详细介绍了贮存和搬运指南以及要避免的污染物接触。  出厂时安装在 HDC2021中的聚酰亚胺盖带可在制造和组装过程中保护器件、但取下胶带后、检测元件仍然对污染敏感。  
  • 您能否分享 TI 批次/批号? 您可以在原始包装上分享标签图片。  -  抱歉没有图片,但我记得,我们收到的一批包装在聚乙烯袋中,包含黑色的容器条。 传感器放置在内部、每个传感器的顶部都有粉红色泡沫。 我们确保了温度、布局和焊接方面的数据手册耐受性。 焊接后、我们移除了粉色泡沫进行测试
以下是 校准报告的附件、即在第三方实验室进行的测试。
以下 是观察结果、
  • 温度数据在温度室内产生不可预测的波动、并且与数据表中指定的 A 类传感器读数不一致、未能保持所需的精度
  • 对于湿度也可以观察到相同的情况。
请您协助解决此问题。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sagar:

    很乐意提供帮助。 我对您的意见有一些后续评论和问题:  

    • "温度数据在温度室内的波动是不可预测的、并且与数据表中指定的 A 类传感器读数不一致、未能保持所需的精度。  对于湿度也可以观察到相同的结果。"
      • 如果 HDC3021 温度测量值在测试过程中波动、则 问题似乎是由测试错误引起的。 务必要确保任何给定设定点的温度/湿度条件在处理室内能够稳定并保持一致。 如果温度/湿度波动过快、或者处理室内有温度/湿度梯度(例如处理室内的一侧比另一侧更热)、则会引入测试误差、并且您无法测量传感器精度。  
      • 测试建议:
        • 确保每个温度/湿度测试设定值具有足够的稳定时间。 例如、我们通常在每个设定点花费30分钟、但是稳定时间可能取决于您处理室的性能。  
        • 确保处理室内的温度/湿度条件一致。 在我们的研发实验室中、我们确保对湿度室进行校准、并在湿度室中使用风扇来帮助循环空气并确保条件一致。  
        • 确保将参考 Rotronic 和 RTD 放置在尽可能靠近传感器的位置。
      • 问题:  
        • 您使用的湿度室是什么、是否进行了校准?  
        • 测试程序是什么? 这意味着、温度和湿度设置点的顺序/顺序是什么、每个设定点的稳定时间是多少? (例如、我们通常在30°C 下进行测试、从20%扫描湿度到80%、然后再次扫描到20%、以10%的增量递增、每个设定点为30分钟。)
    • "我们收到的那批包装在一个聚乙烯袋中、其中包含一个黑色的容器条带。 传感器放置在内部、每个传感器的顶部都有粉红色泡沫。 我们确保了温度、布局和焊接方面的数据手册耐受性。 焊接后、我们移除了粉色泡沫进行测试"
      • 您是从 TI.com 还是从外部供应商订购 HDC3020 IC?  HDC302x 器件用户指南 建议不要使用防静电聚乙烯袋或包装材料(粉色泡沫/包装)、因为这些材料会散发可能影响传感器的气体。
      • 您是否能够拍摄任何照片?  

    一些其他问题/评论:  

    • 您能否以 Excel 格式共享数据日志? 包括 HDC3021 温度和湿度、Rotronic 参考温度和湿度以及 RTD 参考温度。 (在上一篇文章中、仅提供了 HDC3021湿度测量值、并将其直接粘贴到消息中、因此难以分析)
    • 以%RH 表示的环境存储湿度是多少?  
    • "你说什么?  
    • 请注意、湿度精度会在整个温度范围内变化。 这是整个温度范围内的典型湿度精度。 在极低/极高温度下、可能无法保证最小/最大精度。  

    此致、

    Sakeenah Khan

    上一帖子:

    https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1410093/hdc3021-humidity-data-differences/5399991?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=sagar%20hdc3021#5399991 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sakeenah、  

    感谢您的答复、我们从 Digikey 重新订购了传感器、并按照您提供的芯片用户指南、我们将按照相同步骤进行操作、然后在第三方实验室中重新测试、以查看结果。 测试时我会用 Excel 格式提供数据。

    同时、您能向我提供 HDC3021校准所有报告吗?

    以及 TI 校准传感器时遵守的所有测试用例和标准。  

    请尽快分享。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sagar:

    我们的测试设备已按照 ISO/IEC 17025认证标准(包括湿度室、冷镜和湿度探头参考)进行校准。

    以下是建议的测试程序、可用于评估湿度传感器的精度。 通过此过程可以测量湿度精度和迟滞。  另请注意、数据日志应包括以下测量值:HDC3021温度、HDC3021湿度、参考温度、参考湿度、箱内设定点、 时间戳。  

    1. 获取经过校准的测试装置、包括湿度室和参考温度/湿度探头、且具有高均匀性和准确性。 请注意、基准探头误差和试验箱内的任何温度/湿度梯度都会导致总测试误差。 探头应尽可能靠近 HDC3021传感器放置。 在您的例子中、参考探头是 Rotronic HP22、我不确定探头的精确度、但我知道 Rotronic HP21 在18-28°C 时具有+/-1%的 RH 误差。  
    2. 设定测试温度并启动 RH、让测试室达到稳定状态(例如、在25°C、20% RH 条件下打开测试室并等待30-60分钟;稳定时间可能取决于您的测试室和测试温度)。  
    3. 开始 20-90%RH 的湿度扫描。  
      1. 在20%RH 条件下开始测试  
      2. 从20至90%RH 进行上升扫描、方法是以10%的增量增加湿度、每个设定点为30分钟
      3. 将湿度以10%的增量不断降低、每个设定点的最小值为30分钟、从而从90°相对湿度向下扫描到20%相对湿度
    4. 如果需要测试另一个温度、请返回到步骤2并重复湿度扫描。  

    此致!

    Sakeenah