主题中讨论的其他器件: HDC2021、HDC3020
工具与软件:
您好、TI:
关于参考 TI 的 Sakeenah Khan 参与的最后一个案例、由于邮件投递系统失败、因此无法发送回复。
关于同一问题、答复如下。
- 关于测试设置:
- 测试室的湿度是否受控? - 是的,我们已经在温控湿度室测试了3个传感器(装置)。 PFA。
- 除了3个 HDC3021、您是否有任何湿度参考测量? - 是, Rotronic / HP22-A 被视为参考装置。 PFA。
- 整个箱内的温度和湿度是否稳定且恒定、或者是否存在潜在的"热点"? - 温度和湿度在整个测试过程中并不是恒定的,因为我们必须在整个 温度范围内,在-40至65度和湿度20至95%的精度
- 能否分享一下测试室内的测试设置? 是的、 PFA。
- 在存储、搬运和组装过程中使用了哪些材料和方法?
- 温度和湿度条件? - 环境温度和阴温
- 使用的是哪种包装材料和粉色泡沫? 当我们收到 这个传感器时、粉色泡沫在焊接过程中一直保留在传感器上、并且根据数据表、我们将热风枪的温度保持在260度。
- 器件是否长时间暴露于高/低温度/湿度环境中? 否
- 是否存在化学污染的可能性? 例如、环氧树脂、胶水、粘合剂中的化学品可能会在烘烤/固化过程中排出气体并污染传感器;清洁剂、免清洗助焊剂或气溶胶除尘器产生的强力汽体也存在问题 - 否
- 如果使用镊子从 HDC3021上拔下胶带、是否发现传感器有划痕? 否
- 《芯片用户指南》 第2部分详细介绍了贮存和搬运指南以及要避免的污染物接触。 出厂时安装在 HDC2021中的聚酰亚胺盖带可在制造和组装过程中保护器件、但取下胶带后、检测元件仍然对污染敏感。
- 您能否分享 TI 批次/批号? 您可以在原始包装上分享标签图片。 - 抱歉没有图片,但我记得,我们收到的一批包装在聚乙烯袋中,包含黑色的容器条。 传感器放置在内部、每个传感器的顶部都有粉红色泡沫。 我们确保了温度、布局和焊接方面的数据手册耐受性。 焊接后、我们移除了粉色泡沫进行测试
- 温度数据在温度室内产生不可预测的波动、并且与数据表中指定的 A 类传感器读数不一致、未能保持所需的精度
- 对于湿度也可以观察到相同的情况。