This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR2944PEVM:在选择最佳 FMCW 毫米波芯片组时需要帮助

Guru**** 2551950 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR2944P, AWR2944, AWR2243, DCA1000EVM, AWR2544

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1453443/awr2944pevm-need-assistance-selecting-the-best-fmcw-mm-wave-chipset

器件型号:AWR2944PEVM
主题中讨论的其他器件:AWR2944AWR2243DCA1000EVMAWR2544、AWR2944P

工具与软件:

我们正在研究用于研发应用的 AWR 雷达、短期目标是购买 AWR 评估套件并在 PC 上采集用于研发应用的 FMCW 时间波形。 5GHz 的更大 FMCW 扫描 BW (第2代芯片组)是理想选择。

我在适用于成像应用的 AWR2243方面拥有丰富的经验、充分利用了之前在其他公司开展的某个项目中获得的芯片级联特性。 我们感谢 TI 专家向我们简要介绍未来的最佳 AWR 毫米波解决方案。  请查看 AWR2944。

我们已经购买 DCA1000EVM 电路板、并计划购买毫米波评估板、但需要一些指导。

我们能否安排与 TI 应用工程师进行电话会议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请发送电子邮件至 shareef@ti.com 、我们可以离线安排。  

    具体选择取决于您的应用和要求。 在很高的层面上、您可以选择以下选项:

    1. AWR2944.

    2. AWR2544

    3. AWR2944P

    4. AWR2E44P

    -e. Shareef

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨 Shareef -您收到我的电子邮件了吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    刚刚回复您的电子邮件。