请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AWR2944PEVM 主题中讨论的其他器件:AWR2944、 AWR2243、 DCA1000EVM、 AWR2544、AWR2944P
工具与软件:
我们正在研究用于研发应用的 AWR 雷达、短期目标是购买 AWR 评估套件并在 PC 上采集用于研发应用的 FMCW 时间波形。 5GHz 的更大 FMCW 扫描 BW (第2代芯片组)是理想选择。
我在适用于成像应用的 AWR2243方面拥有丰富的经验、充分利用了之前在其他公司开展的某个项目中获得的芯片级联特性。 我们感谢 TI 专家向我们简要介绍未来的最佳 AWR 毫米波解决方案。 请查看 AWR2944。
我们已经购买 DCA1000EVM 电路板、并计划购买毫米波评估板、但需要一些指导。
我们能否安排与 TI 应用工程师进行电话会议?