请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:IWR6843AOPEVM 主题中讨论的其他器件:IWR6843AOP
工具与软件:
您好!
我正在使用 IWR6843AOP 与 CAN 集成实验(链接: 集成实验 ),所以在将软件刷入 IWR6843AOP 后,我在 CAN 总线上没有观察到任何活动。 尽管遵循了建议的开关配置并验证了设置、CAN 总线仍保持非运行状态。
然后我移动到调试软件,调试期间,没有消息在 CAN 总线上发送或接收,由[CAN USB 适配器和 PCAN 查看器]确认(我正在测试 CANFD exemple )。
我按照实验中提供的交换机配置指南进行操作、如下图所示。 应用此配置以消除错误、详见第二幅图。


最后这是调试控制台的结果:

但是, 即使在 IWR6843AOP 或 ICBoost Board 中, CAN 总线上也没有发送或接收任何消息。
非常感谢您提供解决此问题的指导:激活 CAN 功能是否需要其他步骤或配置?
提前感谢您的时间、此致、
Emna Ben Hadj.