This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR6843AOPEVM:IWR6843AOP 和 ICBOOST 上的 CAN 总线通信问题

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR6843AOP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1454909/iwr6843aopevm-issue-with-can-bus-communication-on-iwr6843aop-and-icboost

器件型号:IWR6843AOPEVM
主题中讨论的其他器件:IWR6843AOP

工具与软件:

您好!

我正在使用 IWR6843AOP 与 CAN 集成实验(链接:  集成实验 ),所以在将软件刷入 IWR6843AOP 后,我在 CAN 总线上没有观察到任何活动。 尽管遵循了建议的开关配置并验证了设置、CAN 总线仍保持非运行状态。

然后我移动到调试软件,调试期间,没有消息在 CAN 总线上发送或接收,由[CAN USB 适配器和 PCAN 查看器]确认(我正在测试 CANFD exemple )。

我按照实验中提供的交换机配置指南进行操作、如下图所示。 应用此配置以消除错误、详见第二幅图。

最后这是调试控制台的结果:

 

但是, 即使在 IWR6843AOP 或 ICBoost Board 中, CAN 总线上也没有发送或接收任何消息。

非常感谢您提供解决此问题的指导:激活 CAN 功能是否需要其他步骤或配置?

提前感谢您的时间、此致、

Emna Ben Hadj.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的提问。 请耐心等待 我们,因为我们中的许多人都在假期。 专家将在新的一年作出答复。

    此致!

    耐特