请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:IWR6843AOPEVM Thread 中讨论的其他器件: DCA1000EVM
工具与软件:
尊敬的各位同事:
我尝试 在 mmWave Studio 02.01.01.00中从 IWR6843AOPEVM + DCA1000EVM 中获取原始数据、但在我按下"SPI Connect (5)"时、在启动应用程序的开头会收到错误消息:
[13:45:31][RadarAPI]:ar1.PowerOn (01000、0、0)
[13:45:31]状态:失败、错误类型:RESP 超时
[13:45:36]未收到 MSS 上电异步事件!

您能否告知在这种情况下该怎么办?
此致、
Grigor Mardiyan