This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR6843AOPEVM:在 mmWave Studio 02.01.01.00中尝试使用 DCA1000启动时、SPI 连接失败

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR6843AOPEVM, DCA1000EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1455549/iwr6843aopevm-spi-connect-failed-when-trying-to-launch-with-dca1000-in-mmwave-studio-02-01-01-00

器件型号:IWR6843AOPEVM
Thread 中讨论的其他器件: DCA1000EVM

工具与软件:

尊敬的各位同事:

我尝试 在 mmWave Studio 02.01.01.00中从 IWR6843AOPEVM + DCA1000EVM 中获取原始数据、但在我按下"SPI Connect (5)"时、在启动应用程序的开头会收到错误消息:


[13:45:31][RadarAPI]:ar1.PowerOn (01000、0、0)
[13:45:31]状态:失败、错误类型:RESP 超时
[13:45:36]未收到 MSS 上电异步事件!


您能否告知在这种情况下该怎么办?

此致、

Grigor Mardiyan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    问题已解决。 需要手动设置"工作频率"和"器件型号"。