This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR6843AOPEVM:关于 IWR6843AOPEVM

Guru**** 2552650 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR6843, IWR6843AOPEVM, IWR6843AOP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1454412/iwr6843aopevm-iwr6843aopevm-regarding

器件型号:IWR6843AOPEVM
主题中讨论的其他器件: IWR6843AOP、IWR6843

工具与软件:

您好!

我对了解 IWR6843AOP EVM 电路板感兴趣。 当我查看用户指南时(第7节)、我看到了 IWR6843AOPEVM (已弃用)、它是否还没有投入生产? 您对此有更多详细信息吗?  

此致、

Aswini

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们正在查看您的查询。 请允许我们在几天内回复。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aswini:

    IWR6843AOP EVM (或任何 TI EVM)仅用于开发目的、未投入生产。

    您可以在下一页中获得有关 IWR6843AOPEVM 的详细信息:

    https://www.ti.com/tool/IWR6843AOPEVM 

    谢谢!

    Swarnendu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Swarnendu:

    感谢您的答复、

    IWR6843AOP IC 是否已量产? 检测此 IC 中的数据的机制是什么?

    此致、

    Aswini

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aswini:

    是的、IWR6843AOP 器件还在生产中。 您可以在以下产品页面中找到所有详细信息:  

    IWR6843AOP 数据表、产品信息和支持|德州仪器 TI.com (链接)

    IWR6843AOP 是一款60GHz 毫米波雷达传感器、具有 集成的4个接收器和3个发送器的封装天线。

    它使用调频连续波(FMCW)。 雷达系统发射的电磁波信号被其发射路径上的物体阻挡继而会发生反射。 通过捕捉反射的信号、雷达系统可以确定物体的距离、速度和角度。 发送(TX)信号为单音信号、其频率随时间线性变化。 这种频率扫描通常称为"线性调频脉冲"。 一组线性调频脉冲形成一个"帧"、该帧可用作雷达处理的观察窗口。 有关 FMCW 操作的更多信息、请参阅以下应用手册:

    https://www.ti.com/lit/wp/spyy005a/spyy005a.pdf 

    IWR6843AOP 支持复基带架构、该架构使用正交混频器以及双路中频和 ADC 链为每个接收器通道提供复数 I 和 Q 输出。 拥有一个200MHz Cortex R4F 用户可编程处理器。 它还具有一个600MHz C674x DSP 引擎。  

    请在产品网页中找到器件数据表。 下面是指向器件数据表的直接链接:

    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/iwr6843aop.pdf 

    谢谢。此致、

    Swarnendu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Swarnendu:

    感谢您的答复、

    1. IWR6843AOP 使用哪种类型的天线? TX 和 RX 天线放置在器件中的任何具体原因

    2.是用于检测物体移动的任何辅助设备

    3. 使用哪种算法来检测运动

    4.他们如何扫描该区域是否使用了用于此目的的任何图案? 我们如何确保反射波 来自特定 物体?

    5. 它是连续发送波,您能解释一下工作原理吗?  

    此致、

    Aswini

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    天线被放置在封装内、可降低板载天线设计的复杂性。 如果您要设计自己的天线、可以查看 IWR6843 (非 AOP)器件。

    不是、IWR6843AOP 具有集成的处理器、能够执行必要的数学运算来推导检测到的信号空间的运动。 您可以将该器件连接到 PC、并借助 SDK 包运行开箱即用演示、以便开始使用。

    请查看以下应用手册以了解 FMCW 运行及其基本原理:

    MIMO 雷达(修订版 A) 

    发射器天线在其视场中传输 FMCW 信号、而通过接收信号的频率和相位、它在多个接收器和发射器天线的帮助下检测是否存在、速度以及到达角。 我们可以通过多种方式进行测试、以确保检测成功。 一个是在太空中探测到的移动人员及其各自的轨迹。 使用 SDK、可以检查该检测空间。

    您可以根据生成和发送 FMCW 的信息来配置器件线性调频脉冲。 您可以限制帧、线性频率调制的斜率、线性调频脉冲持续时间等

    请参阅以下应用手册、了解控制线性调频脉冲剖面的不同变量:

    https://www.ti.com/lit/an/swra553a/swra553a.pdf 

    另外、以下是该评估模块的用户指南。 还深入介绍了如何使用该器件:

    https://www.ti.com/lit/pdf/swru546 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Swarnendu:

    感谢您的答复、

    1.此设备中使用的天线是全向天线

    2.如何扫描覆盖的区域,是否有任何 X、Y 模式

    此致、

    Aswini

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    不、天线不是全向的。 它们具有+/-60度的视场。

    您期待哪种应用?

    在器件内部使用 SDK 二进制文件进行后处理时会创建一个检测空间、可以在 SDK GUI 上观察到该检测空间、该检测空间具有检测点的笛卡尔坐标。

    谢谢!

    Swarnendu  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Swarnendu:

    1.设备如何识别人的存在(坐/走)

    2.他们如何识别物体正在移动

    3.如何识别物体是人类还是宠物

    4.它还用于生命体征监测,它如何 从 接收的信号检测到什么数据,它将得到识别呼吸状态

    5.从收到的数据,软件如何识别物体是移动/坐着和生命体征  

    对于上述问题、传感器发回并接收哪些参数/数据来识别这些参数/数据

    此致、

    Aswini

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aswini

    速度检测有助于监测检测空间中的运动。 此外、将距离调节到更精细的分辨率也有助于对小动作进行监控。 需要开发用于人类与宠物、生命体征、手势等分类的更多软件

    您在寻找哪种应用?

    谢谢!

    Swarnendu