主题中讨论的其他器件: IWR6843AOP、IWR6843
工具与软件:
您好!
我对了解 IWR6843AOP EVM 电路板感兴趣。 当我查看用户指南时(第7节)、我看到了 IWR6843AOPEVM (已弃用)、它是否还没有投入生产? 您对此有更多详细信息吗?
此致、
Aswini
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
您好!
我对了解 IWR6843AOP EVM 电路板感兴趣。 当我查看用户指南时(第7节)、我看到了 IWR6843AOPEVM (已弃用)、它是否还没有投入生产? 您对此有更多详细信息吗?
此致、
Aswini
尊敬的 Aswini:
IWR6843AOP EVM (或任何 TI EVM)仅用于开发目的、未投入生产。
您可以在下一页中获得有关 IWR6843AOPEVM 的详细信息:
https://www.ti.com/tool/IWR6843AOPEVM
谢谢!
Swarnendu
尊敬的 Aswini:
是的、IWR6843AOP 器件还在生产中。 您可以在以下产品页面中找到所有详细信息:
IWR6843AOP 数据表、产品信息和支持|德州仪器 TI.com (链接)
IWR6843AOP 是一款60GHz 毫米波雷达传感器、具有 集成的4个接收器和3个发送器的封装天线。
它使用调频连续波(FMCW)。 雷达系统发射的电磁波信号被其发射路径上的物体阻挡继而会发生反射。 通过捕捉反射的信号、雷达系统可以确定物体的距离、速度和角度。 发送(TX)信号为单音信号、其频率随时间线性变化。 这种频率扫描通常称为"线性调频脉冲"。 一组线性调频脉冲形成一个"帧"、该帧可用作雷达处理的观察窗口。 有关 FMCW 操作的更多信息、请参阅以下应用手册:
https://www.ti.com/lit/wp/spyy005a/spyy005a.pdf
IWR6843AOP 支持复基带架构、该架构使用正交混频器以及双路中频和 ADC 链为每个接收器通道提供复数 I 和 Q 输出。 拥有一个200MHz Cortex R4F 用户可编程处理器。 它还具有一个600MHz C674x DSP 引擎。
请在产品网页中找到器件数据表。 下面是指向器件数据表的直接链接:
https://www.ti.com/lit/ds/symlink/iwr6843aop.pdf
谢谢。此致、
Swarnendu
尊敬的 Swarnendu:
感谢您的答复、
1. IWR6843AOP 使用哪种类型的天线? TX 和 RX 天线放置在器件中的任何具体原因
2.是用于检测物体移动的任何辅助设备
3. 使用哪种算法来检测运动
4.他们如何扫描该区域是否使用了用于此目的的任何图案? 我们如何确保反射波 来自特定 物体?
5. 它是连续发送波,您能解释一下工作原理吗?
此致、
Aswini
您好!
天线被放置在封装内、可降低板载天线设计的复杂性。 如果您要设计自己的天线、可以查看 IWR6843 (非 AOP)器件。
不是、IWR6843AOP 具有集成的处理器、能够执行必要的数学运算来推导检测到的信号空间的运动。 您可以将该器件连接到 PC、并借助 SDK 包运行开箱即用演示、以便开始使用。
请查看以下应用手册以了解 FMCW 运行及其基本原理:
发射器天线在其视场中传输 FMCW 信号、而通过接收信号的频率和相位、它在多个接收器和发射器天线的帮助下检测是否存在、速度以及到达角。 我们可以通过多种方式进行测试、以确保检测成功。 一个是在太空中探测到的移动人员及其各自的轨迹。 使用 SDK、可以检查该检测空间。
您可以根据生成和发送 FMCW 的信息来配置器件线性调频脉冲。 您可以限制帧、线性频率调制的斜率、线性调频脉冲持续时间等
请参阅以下应用手册、了解控制线性调频脉冲剖面的不同变量:
https://www.ti.com/lit/an/swra553a/swra553a.pdf
另外、以下是该评估模块的用户指南。 还深入介绍了如何使用该器件: