This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWRL1432BOOST-BSD:将天线和芯片置于不同的 PCB 侧

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: AWRL1432BOOST-BSD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1458370/awrl1432boost-bsd-place-antenna-and-chip-on-different-pcb-sides

器件型号:AWRL1432BOOST-BSD

工具与软件:

尊敬的 TI 专家:

我们正在研究 PCB 尺寸受限的项目、并计划将天线和 SoC 放置在不同的 PCB 侧。 我们可以参考什么参考设计? 相对于将它们放在同一 PCB 侧的设计、我们应该更加注意什么?

谢谢!

国龙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能告诉我终端应用将是什么吗? 60GHz/工业或 ADAS?

    确认终端应用后、我们的工业团队可能会有类似器件的参考设计。  

    此致、

    Aydin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aydin:

    最终应用是 ADAS。  

    此致、

    国龙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Guolong:

    感谢您的确认。

    在电路板中、您将雷达放置在 PCB 的顶部、并将天线波导通过各层布线到电路板的底部/相对侧。 同时、您将 SoC 放置在 PCB 的底部。 如果我的理解不正确、请改正。

    在 ADAS 中、我们没有类似的参考设计、但我们有一个使用此格式的紧凑型60GHz 工业设计、您可以下载该设计并查看雷达工具箱上的设计文件/堆栈: IWRL6432W 参考设计 

    对于 AWRL1432BOOST-BSD 的通用设计指南、我们建议遵循以下设计指南。 如有任何其他问题、请查看并告知我们。  e2e.ti.com/.../sprad30-_2800_2_2900_.zip

    此致、

    Aydin  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aydin:

    非常感谢您的支持。

    此致!

    国龙