工具与软件:
尊敬的 TI 专家:
我们正在研究 PCB 尺寸受限的项目、并计划将天线和 SoC 放置在不同的 PCB 侧。 我们可以参考什么参考设计? 相对于将它们放在同一 PCB 侧的设计、我们应该更加注意什么?
谢谢!
国龙
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
尊敬的 TI 专家:
我们正在研究 PCB 尺寸受限的项目、并计划将天线和 SoC 放置在不同的 PCB 侧。 我们可以参考什么参考设计? 相对于将它们放在同一 PCB 侧的设计、我们应该更加注意什么?
谢谢!
国龙
尊敬的 Guolong:
感谢您的确认。
在电路板中、您将雷达放置在 PCB 的顶部、并将天线波导通过各层布线到电路板的底部/相对侧。 同时、您将 SoC 放置在 PCB 的底部。 如果我的理解不正确、请改正。
在 ADAS 中、我们没有类似的参考设计、但我们有一个使用此格式的紧凑型60GHz 工业设计、您可以下载该设计并查看雷达工具箱上的设计文件/堆栈: IWRL6432W 参考设计
对于 AWRL1432BOOST-BSD 的通用设计指南、我们建议遵循以下设计指南。 如有任何其他问题、请查看并告知我们。 e2e.ti.com/.../sprad30-_2800_2_2900_.zip
此致、
Aydin