主题中讨论的其他器件:UNIFLASH、 AWR1642BOOST
工具与软件:
我遇到的问题与之前提到的使用 mmWave Studio 加载二进制文件并连接 SPI 的问题类似。 我已经完成了其他线程的建议、并使用 sop0=1、sop1=0、sop2=1处的 SOP 头通过 uniflash 程序刷写了 sflash。 然后我关闭电路板、将 SOP 设置切换至 sop0=1、sop1=1、sop2=0并打开电路板、我重置了电路板几次(尽管当我按下重置按钮时 LED 没有响应)。 我以管理员身份加载 Studio、点击"Set"、然后点击"Connect"、然后分别点击两个二进制文件 radarss、然后点击"spi Connect"按钮 、我收到以下错误消息:[11:05:12]状态:失败、错误类型:RESP 超时
[11:05:17]未收到 MSS 上电异步事件!



我已经尝试了一些东西、我已经更改了硬件、我已经使用了不同版本的软件、并且已经为 dca1000下载了 FTDI 驱动程序。 如果有任何帮助、将不胜感激。
非常感谢
Rhys