This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1443BOOST:mmWave Studio、SPI connect timeout

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, AWR1642BOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1462259/awr1443boost-mmwave-studio-spi-connect-timeout

器件型号:AWR1443BOOST
主题中讨论的其他器件:UNIFLASHAWR1642BOOST

工具与软件:

我遇到的问题与之前提到的使用 mmWave Studio 加载二进制文件并连接 SPI 的问题类似。 我已经完成了其他线程的建议、并使用 sop0=1、sop1=0、sop2=1处的 SOP 头通过 uniflash 程序刷写了 sflash。 然后我关闭电路板、将 SOP 设置切换至  sop0=1、sop1=1、sop2=0并打开电路板、我重置了电路板几次(尽管当我按下重置按钮时 LED 没有响应)。 我以管理员身份加载 Studio、点击"Set"、然后点击"Connect"、然后分别点击两个二进制文件 radarss、然后点击"spi Connect"按钮 、我收到以下错误消息:[11:05:12]状态:失败、错误类型:RESP 超时
[11:05:17]未收到 MSS 上电异步事件!

我已经尝试了一些东西、我已经更改了硬件、我已经使用了不同版本的软件、并且已经为 dca1000下载了 FTDI 驱动程序。 如果有任何帮助、将不胜感激。

非常感谢

Rhys

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    更正了其 awr1642boost 评估板、其标题/器件型号中仅有一个拼写错误、所有其余信息均正确

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    AWR1642BOOST EVM 具有用于控制 CAN 和 SPI 的开关。 请确保它处于 SPI 位置。 查看 EVM 用户指南以了解开关的位置。

    谢谢你

    Cesar