工具与软件:
您好!
我们在使用不同的换能器时会遇到 PGA460问题。 最初、我们使用 PGA460 EVM 附带的换能器对器件进行了测试、一切都正常。
不过、我们最近切换到了另一个中心频率为40kHz 的传感器。 更改后、PGA460无法检测到任何物体、即使在30–300cm 范围内也是如此。 回波数据转储无法捕获任何内容。
您能指导我们如何处理这种情况吗? 为了使新传感器与 PGA460兼容、我们是否应该进行任何特定的调整或测试?
感谢您的支持。
此致、
Taimur
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
您好!
我们在使用不同的换能器时会遇到 PGA460问题。 最初、我们使用 PGA460 EVM 附带的换能器对器件进行了测试、一切都正常。
不过、我们最近切换到了另一个中心频率为40kHz 的传感器。 更改后、PGA460无法检测到任何物体、即使在30–300cm 范围内也是如此。 回波数据转储无法捕获任何内容。
您能指导我们如何处理这种情况吗? 为了使新传感器与 PGA460兼容、我们是否应该进行任何特定的调整或测试?
感谢您的支持。
此致、
Taimur
您好 Isaac:
我已经更新了 FREQUENCY 寄存器、来匹配40kHz 的中心频率。 计算值为0x32。 您能否确认此值是否正确? 我还使用其他频率值进行了测试、但在回波数据转储中未捕获任何内容。
以下是我们所使用的换能器的特性:
请注意、我们不使用 EVM。 我们使用 PGA460开发了定制硬件、并通过 B78416A2232A003变压器连接传感器。
您能建议如何进一步进行、并建议我们可以使用的任何其他测试方法吗? 如果可能、您是否还可以为上述传感器提供最佳寄存器设置?
谢谢、此致、
Taimur
您好、Taimur、
0x32的值正确。 我有时使用40kHz 传感器、但这是在直接驱动模式下使用的、因此对于变压器驱动的应用、您可能需要将驱动器电流限制调整到更高。
此处是设置。
14 (TVGAIN0)、AA
15 (TVGAIN1)、AA
16 (TVGAIN2)、AA
17 (TVGAIN3)、00
18 (TVGAIN4)、00
19 (TVGAIN5)、00
1A (TVGAIN6)、00
1b (INIT_GAIN)、40
1C (频率)、32
1d (死区时间)、80
1E (PULSE_P1)、0A
1F (PULSE_P2)、10
20 (CURR_LIM_P1)、40
21 (CURR_LIM_P2)、40
22 (REC_LENGTH)、89
23 (FREQ_DIAG)、00
24 (SAT_FDIAG_TH)、EE
25 (FVOLT_DEC)、7C
26 (DECPL_TEMP)、4F
27 (DSP_SCALE)、00
28 (TEMP_TRIM)、00
29 (P1_GAIN_CTRL)、08
2A (P2_GAIN_CTRL)、18
2B (EE_CRC)、82
40 (EE_CNTRL)、00
41 (BPF_A2_MSB)、85
42 (BPF_A2_LSB)、8d
43 (BPF_A3_MSB)、F9
44 (BPF_A3_LSB)、A5
45 (BPF_B1_MSB)、03
46 (BPF_B1_LSB)、2d
47 (LPF_A2_MSB)、7E
48 (LPF_A2_LSB)、67
49 (LPF_B1_MSB)、00
4A (LPF_B1_LSB)、cd
4B (TEST_MUX)、00
4C (DEV_STAT0)、80
4D (DEV_STAT1)、00
5f (P1_THR_0)、77
60 (P1_THR_1)、77
61 (P1_THR_2)、77
62 (P1_THR_3)、77
63 (P1_THR_4)、78
64 (P1_THR_5)、88
65 (P1_THR_6)、9C
66 (P1_THR_7)、D0
67 (P1_THR_8)、72
68 (P1_THR_9)、10
69 (P1_THR_10)、63
6A (P1_THR_11)、28
6B (P1_THR_12)、30
6C (P1_THR_13)、34
6d (P1_THR_14)、3C
6e (P1_THR_15)、00
6f (P2_THR_0)、77
70 (P2_THR_1)、77
71 (P2_THR_2)、77
72 (P2_THR_3)、77
73 (P2_THR_4)、78
74 (P2_THR_5)、88
75 (P2_THR_6)、9C
76 (P2_THR_7)、D0
77 (P2_THR_8)、72
78 (P2_THR_9)、10
79 (P2_THR_10)、63
7A (P2_THR_11)、28
7B (P2_THR_12)、30
7C (P2_THR_13)、34
7D (P2_THR_14)、3C
7e (P2_THR_15)、00
7F (THR_CRC)、A5
我想看看换能器的一端不应接地的情况下换能器、但它看起来应该与您以前使用的 Murata 58kHz 换能器相同。 您是否可以尝试交换方向以查看它是否起了作用?
在没有实际换能器的情况下很难提供任何特定于换能器的内容、但我希望我提供的寄存器设置有所帮助。
此致!
Isaac