This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA460:PGA460使用不同的40kHz 传感器无法检测物体

Guru**** 2330830 points
Other Parts Discussed in Thread: PGA460
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1457069/pga460-pga460-not-detecting-objects-with-a-different-40khz-transducer

器件型号:PGA460

工具与软件:

您好!

我们在使用不同的换能器时会遇到 PGA460问题。 最初、我们使用 PGA460 EVM 附带的换能器对器件进行了测试、一切都正常。  

不过、我们最近切换到了另一个中心频率为40kHz 的传感器。 更改后、PGA460无法检测到任何物体、即使在30–300cm 范围内也是如此。 回波数据转储无法捕获任何内容。

您能指导我们如何处理这种情况吗? 为了使新传感器与 PGA460兼容、我们是否应该进行任何特定的调整或测试?

感谢您的支持。

此致、
Taimur  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Taimur:

    感谢您在传感器论坛发帖。

    我们的超声波专家目前因假期不在办公室、他们会在回来后与您联系。

    感谢您的耐心。

    此致、

    Jesse

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Taimur、

    感谢您的耐心、因为我不在办公室。  

    您是否确保更改了新换能器的设置? PGA460随附的传感器为58kHz、因此用于驱动频率和滤波器的设置在对比上会有所不同。

    您是否碰巧有您尝试使用的换能器的数据表?

    此致!

    Isaac

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Isaac:


    我已经更新了 FREQUENCY 寄存器、来匹配40kHz 的中心频率。 计算值为0x32。 您能否确认此值是否正确? 我还使用其他频率值进行了测试、但在回波数据转储中未捕获任何内容。  

    以下是我们所使用的换能器的特性:

    请注意、我们不使用 EVM。 我们使用 PGA460开发了定制硬件、并通过 B78416A2232A003变压器连接传感器。

    您能建议如何进一步进行、并建议我们可以使用的任何其他测试方法吗? 如果可能、您是否还可以为上述传感器提供最佳寄存器设置?

    谢谢、此致、
    Taimur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Taimur、

    0x32的值正确。 我有时使用40kHz 传感器、但这是在直接驱动模式下使用的、因此对于变压器驱动的应用、您可能需要将驱动器电流限制调整到更高。

    此处是设置。

    14 (TVGAIN0)、AA
    15 (TVGAIN1)、AA
    16 (TVGAIN2)、AA
    17 (TVGAIN3)、00
    18 (TVGAIN4)、00
    19 (TVGAIN5)、00
    1A (TVGAIN6)、00
    1b (INIT_GAIN)、40
    1C (频率)、32
    1d (死区时间)、80
    1E (PULSE_P1)、0A
    1F (PULSE_P2)、10
    20 (CURR_LIM_P1)、40
    21 (CURR_LIM_P2)、40
    22 (REC_LENGTH)、89
    23 (FREQ_DIAG)、00
    24 (SAT_FDIAG_TH)、EE
    25 (FVOLT_DEC)、7C
    26 (DECPL_TEMP)、4F
    27 (DSP_SCALE)、00
    28 (TEMP_TRIM)、00
    29 (P1_GAIN_CTRL)、08
    2A (P2_GAIN_CTRL)、18
    2B (EE_CRC)、82
    40 (EE_CNTRL)、00
    41 (BPF_A2_MSB)、85
    42 (BPF_A2_LSB)、8d
    43 (BPF_A3_MSB)、F9
    44 (BPF_A3_LSB)、A5
    45 (BPF_B1_MSB)、03
    46 (BPF_B1_LSB)、2d
    47 (LPF_A2_MSB)、7E
    48 (LPF_A2_LSB)、67
    49 (LPF_B1_MSB)、00
    4A (LPF_B1_LSB)、cd
    4B (TEST_MUX)、00
    4C (DEV_STAT0)、80
    4D (DEV_STAT1)、00
    5f (P1_THR_0)、77
    60 (P1_THR_1)、77
    61 (P1_THR_2)、77
    62 (P1_THR_3)、77
    63 (P1_THR_4)、78
    64 (P1_THR_5)、88
    65 (P1_THR_6)、9C
    66 (P1_THR_7)、D0
    67 (P1_THR_8)、72
    68 (P1_THR_9)、10
    69 (P1_THR_10)、63
    6A (P1_THR_11)、28
    6B (P1_THR_12)、30
    6C (P1_THR_13)、34
    6d (P1_THR_14)、3C
    6e (P1_THR_15)、00
    6f (P2_THR_0)、77
    70 (P2_THR_1)、77
    71 (P2_THR_2)、77
    72 (P2_THR_3)、77
    73 (P2_THR_4)、78
    74 (P2_THR_5)、88
    75 (P2_THR_6)、9C
    76 (P2_THR_7)、D0
    77 (P2_THR_8)、72
    78 (P2_THR_9)、10
    79 (P2_THR_10)、63
    7A (P2_THR_11)、28
    7B (P2_THR_12)、30
    7C (P2_THR_13)、34
    7D (P2_THR_14)、3C
    7e (P2_THR_15)、00
    7F (THR_CRC)、A5

    我想看看换能器的一端不应接地的情况下换能器、但它看起来应该与您以前使用的 Murata 58kHz 换能器相同。 您是否可以尝试交换方向以查看它是否起了作用?

    在没有实际换能器的情况下很难提供任何特定于换能器的内容、但我希望我提供的寄存器设置有所帮助。

    此致!

    Isaac

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Isaac:

    我尝试了您提供的配置、还交换了换能器的极性。

    遗憾的是、PGA460仍然未捕捉到任何数据。 图中没有所示的回波数据转储(蓝色)。

    对如何进一步开展工作有什么建议?

    此致!
    Taimur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Taimur、

    很奇怪、您是否尝试过另一款换能器、或许您尝试使用的换能器已损坏?

    如果您尝试了另一个40kHz 换能器、但它似乎仍然存在相同的问题、您是否碰巧使用不同的40kHz 换能器进行测试? 我们的其他一些套件使用 PUI Audio UTR-1440K-TT-R、这是我们过去测试过的40kHz 换能器。

    此致!

    Isaac