This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWRL6432:建议的功率规格包括负载瞬态

Guru**** 2548930 points
Other Parts Discussed in Thread: AWRL6432

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1464087/awrl6432-is-the-recommended-power-spec-include-load-transient

器件型号:AWRL6432

工具与软件:

您好!

AWRL6432数据表中有建议的电源运行条件、客户询问功率范围是否包括 负载瞬态、以1.8V 电源为例、建议值为1.71~1.89v、是否考虑 负载瞬态影响?

如果1.8V 电源的测量下冲为-68.4v、它足够了吗? 任何风险。

Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andy、您好!
      请给我一些时间进行调查。 我很快就会回复您。 同时、您可以确认下冲值吗? 是68.4V 还是68.4mV?

    谢谢。此致、
    Sivaprasad
      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Siva、

    抱歉、下冲是68.4mv、请帮助确认并尽快回复。

    谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andy、您好!
    在 ADC 有效时间内、 电源轨应在+-5%范围内(1.8V 电源轨为1.71至1.89)、包括负载瞬变。 在其他间隔期间、我们可以利用大约高达+-7%的电源轨负载瞬态。

    谢谢。此致、
    Sivaprasad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Sivaprasad

    如果下冲超过1.8V 的5%、不超过7%、则只会影响 ADC 精度。 是这样吗?

    我还有一个问题。 我 看到最大工作结温是125℃。 我从 AWRL6432读取的温度最高可达118℃。 裕度太低。 我们面临哪些风险?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Yi Wen、
    很抱歉混淆。 请参阅随附的典型 FMCW 线性调频脉冲快照。 实际的数据捕获发生在"ADC 采样时间"期间、其中1.8V 电源轨应严格处于+-5%(1.71至1.89)范围内(包括负载瞬变)。 从数据采集的角度介绍了这一点。
    为了阐明我的声明、电源轨的稳态值应始终为+- 5%。


    谢谢。此致、
    Sivaprasad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Yi Wen、
    有关上电时间详细信息、请参阅数据表中的下图。 AWRL6432器件将提供10000小时(@100百分比占空比)的 POH、前提是器件在-40°C 结温下的工作寿命为6%、在-75°C 结温下的工作寿命为25%、在95°C 结温下的工作寿命为65%、在125°C 结温下的工作寿命为9%。 这是根据标准汽车用例指定的。 如果您在118°C 结温下100%运行器件、则它将影响 POH。



    谢谢。此致、
    Sivaprasad