工具与软件:
您好!
AWRL6432数据表中有建议的电源运行条件、客户询问功率范围是否包括 负载瞬态、以1.8V 电源为例、建议值为1.71~1.89v、是否考虑 负载瞬态影响?
如果1.8V 电源的测量下冲为-68.4v、它足够了吗? 任何风险。
Andy
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
嗨、Yi Wen、
有关上电时间详细信息、请参阅数据表中的下图。 AWRL6432器件将提供10000小时(@100百分比占空比)的 POH、前提是器件在-40°C 结温下的工作寿命为6%、在-75°C 结温下的工作寿命为25%、在95°C 结温下的工作寿命为65%、在125°C 结温下的工作寿命为9%。 这是根据标准汽车用例指定的。 如果您在118°C 结温下100%运行器件、则它将影响 POH。 
谢谢。此致、
Sivaprasad