请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:FDC2214 工具与软件:
大家好、
我需要有关配置 FDC2214生成的中断的帮助。 我需要、每次有人触摸与其连接的电容式传感器(启用4个通道)时、FDC 都会触发一个中断。 我知道 STATUS 和 STATUS_CONFIG 寄存器很重要、可以做到这一点。 我将以下值写入 STATUS_CONFIG:0x19。
但是、我会在不按下传感器的情况下定期收到中断信号。 是否有可以用于触发中断的阈值? 如果不是、该器件每次执行转换时触发中断信号的用途是什么? 请帮助我了解如何在上述应用中使用中断。
谢谢!
Juan