This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] FDC2214:中断配置:电容触摸按钮应用

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: FDC2214

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1466104/fdc2214-interrupt-configuration-capacitive-touch-button-application

器件型号:FDC2214

工具与软件:

大家好、

我需要有关配置 FDC2214生成的中断的帮助。 我需要、每次有人触摸与其连接的电容式传感器(启用4个通道)时、FDC 都会触发一个中断。 我知道 STATUS 和 STATUS_CONFIG 寄存器很重要、可以做到这一点。 我将以下值写入 STATUS_CONFIG:0x19。

但是、我会在不按下传感器的情况下定期收到中断信号。 是否有可以用于触发中断的阈值? 如果不是、该器件每次执行转换时触发中断信号的用途是什么? 请帮助我了解如何在上述应用中使用中断。

谢谢!

Juan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Juan:

    感谢您考虑使用德州仪器(TI)。  不幸的是,我不认为我们的设备是设计为操作,你打算.  假设您希望器件仅在超过特定电容值后触发、我们的寄存器中似乎没有该选项。  寄存器0x19的位3和4被保留、位1告诉用户转换已完成、这对于那些希望获得最快数据更新而不持续轮询器件的用户会很有用、从而在微控制器等待时释放其微控制器以执行其他操作或与其他器件进行通信。  如果您希望触发特定的阈值、则需要微控制器根据测量数据做出决策。