请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMP119 工具与软件:
数据表表明、这三个 EEPROM 可作为暂存区提供、它们与 NIST 可追溯性相关。
一个类似的线程回复表示可以对它们进行解码以获取各种项目、例如制造商、器件型号和版本。
什么是解码协议? 即、哪些位意味着三个 EEPROM 中有什么?
器件 ID 中的各种位有什么意义?
是否每个器件都有唯一的器件 ID?
每个器件是否都有独特的 NIST 可追溯性?
如果这三个 EEPROM 被覆盖、器件是否仍可追溯到 NIST?
如果器件在制造时进行校准、为什么会有一个偏移位置?
谢谢你