This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMP119:TMP119:NIST 可追溯性以及 EEPROM1、EEPROM2、EEPROM3和器件 ID 的内容

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TMP119

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1465546/tmp119-tmp119-nist-traceability-and-the-contents-of-eeprom1-eeprom2-eeprom3-and-device-id

器件型号:TMP119

工具与软件:

数据表表明、这三个 EEPROM 可作为暂存区提供、它们与 NIST 可追溯性相关。

一个类似的线程回复表示可以对它们进行解码以获取各种项目、例如制造商、器件型号和版本。

什么是解码协议? 即、哪些位意味着三个 EEPROM 中有什么?

器件 ID 中的各种位有什么意义?

是否每个器件都有唯一的器件 ID?

每个器件是否都有独特的 NIST 可追溯性?

如果这三个 EEPROM 被覆盖、器件是否仍可追溯到 NIST?

如果器件在制造时进行校准、为什么会有一个偏移位置?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lawrence:

    • "解码协议是什么? 即、哪些位意味着三个 EEPROM 中有什么?"
      • 在生产过程中、会将"唯一 ID"编程到 TMP119的通用 EEPROM 中。 可以对唯一 ID 进行解码、以获取批号、晶圆编号、晶圆坐标和其他信息。 我们通常不会在数据表中发布解码协议。 这些信息对于您的应用是否必要?  
    • "器件 ID 中的各种位有什么意义?"
      • "器件 ID"存储在寄存器地址0x0F 中。 该代码表示产品类型和版本。 这不是唯一 ID。 回读值为0x2117。  
    • "是否每个设备都有唯一的设备 ID?"
      • 每个单独的器件都有自己的"唯一 ID"。  
      • 所有 TMP119都具有相同的"器件 ID"。  
    • "每个器件是否都有独特的 NIST 可追溯性?"
      • 有。 100%的 TMP119器件在生产调试阶段经过测试、可通过 NIST 进行追溯、且使用经 ISO/IEC 17025认证标准校准的设备进行了验证。  
    • "如果这三个 EEPROM 被覆盖、器件是否仍可追溯到 NIST?"
      • 为保持 NIST 可追溯性、请勿删除通用 EEPROM[4:1]位置或对其进行重新编程。  
    • "如果器件在制造时校准、为什么会有偏移位置?"
      • 器件的温度精度在生产时进行了校准、数据表"电气特性"表中指定了该精度。 因此、您的意思是器件本身不需要任何重新校准。
      • 数字偏移(寄存器0x07)可以应用 系统 或校准。 根据应用的不同、可能需要执行该操作。 如果不需要、您可以将其保留为0。  

    此致!

    Sakeenah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    解码协议不是必需的、但它似乎是一件很好的事情、人们永远不会知道何时需要它

    EEPROM[4:1]表示4个(连续) EEPROM 位置。 我认为这是指 eeprom1至 eeprom3和设备 id。

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lawrence:  

    解码协议被视为机密信息、可以在保密协议的情况下逐个披露。  

    没错、48位 EEPROM (3个寄存器)会保留唯一的 ID、器件 ID 寄存器是只读的。  

    您可以随时提出其他问题打开新的 e2e。 谢谢!  

    Sakeenah