This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR6843ISK-ODS:IWR6843无法启动传感器:正在获取错误"调试:初始化校准状态= 0x1E"

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: MMWAVEICBOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1465410/iwr6843isk-ods-iwr6843-failing-to-startsensor-getting-error-debug-init-calibration-status-0x1e

器件型号:IWR6843ISK-ODS
主题中讨论的其他器件:MMWAVEICBOOST

工具与软件:

我已将1个5V 3A 适配器连接到 MMWAVEICBOOST。  
我正在使用 https://dev.ti.com/gallery/view/mmwave/mmWave_Demo_Visualizer conver/3.2.0/ 虚拟化器

我 选择了以下虚拟器件:

平台:xWR68XX

SDK 版本:3.0

天线配置:4Rx、3Tx (15度+仰角)

我无法连接到数据端口。 能够连接到数据端口。

我仍然进行了处理并点击"send config to mmWave DEVOICE"、并在控制台上开始执行以下操作:

毫米波演示:/>>%
已跳过

mmwDemo:/>%专为 SDK 版本03.00创建
已跳过

mmwDemo:/>%使用 Visualizer ver:3.2.0.1创建
已跳过

mmwDemo:/>%频率:60
已跳过

mmwDemo:/>%平台:xWR68xx
已跳过

mmwDemo:/>%场景分类器:best_range_res
已跳过

mmwDemo:/>%方位分辨率(度):15 +仰角
已跳过

mmwDemo:/>%距离分辨率(m):0.044
已跳过

mmwDemo:/>%最大不模糊距离(m):9.02
已跳过

mmwDemo:/>%最大径向速度(m/s):1
已跳过

mmwDemo:/>%径向速度分辨率(m/s):0.13
已跳过

mmwDemo:/>%帧持续时间(ms):100
已跳过

mmwDemo:/>%距离检测阈值(dB):15
已跳过

mmwDemo:/>%多普勒检测阈值(dB):15
已跳过

mmwDemo:/>%距离峰值分组:已启用
已跳过

mmwDemo:/>%多普勒峰值分组:已启用
已跳过

mmwDemo:/>%静态干扰消除:禁用
已跳过

mmwDemo:/>%到达角 FOV:完整 FOV
已跳过

mmwDemo:/>%范围 FoV:完整 FoV
已跳过

mmwDemo:/>%多普勒 FOV:完整 FOV
已跳过

毫米波演示:/>>%
已跳过

mmwDemo:/> sensorStop
已忽略:传感器已停止

停止更新的

mmwDemo:/>flushCfg
停止更新的

mmwDemo:/>dfeDataOutputMode 1
停止更新的

mmwDemo:/> channelCfg 15 7 0
停止更新的

mmwDemo:/> adcCfg 2 1.
停止更新的

mmwDemo://adcbufCfg -1 0 1 1 1
停止更新的

mmwDemo:/> profileCfg 0 60 359 7 57.14 0 0 70 1 256 5209 0 30
停止更新的

mmwDemo:/>chirpCfg 0 0 0 0 0 0 0 1
停止更新的

mmwDemo:/>chirpCfg 1 0 0 0 0 0 4
停止更新的

mmwDemo:/>chirpCfg 2 0 0 0 0 0 2
停止更新的

mmwDemo://frameCfg 0 2 16 0 100 1 0
停止更新的

mmwDemo:/>LowPower 0
停止更新的

mmwDemo://guiMonitor -1 1 0 0 0 1
停止更新的

mmwDemo:/> cfarCfg -1 0 2 8 4 3 0 960 1
停止更新的

mmwDemo:/> cfarCfg -1 1 0 4 2 3 1 960 1
停止更新的

mmwDemo:/> multiObjBeamForming -1 1 0.5
停止更新的

mmwDemo:/>离合器移除-1 0
停止更新的

mmwDemo:/>calibDcRangeSig -1 0 -5 8 256
停止更新的

mmwDemo:/>compRangeBiasAndRxChanPhase 0.0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0
停止更新的

mmwDemo:/>measureRangeBiasAndRxChanPhase 0 1.5 0.2
停止更新的

mmwDemo:/>aoaFovCfg -1 -90 90 -90 90 90
停止更新的

mmwDemo:/>cfarFovCfg -1 0 8.92
停止更新的

mmwDemo:/>cfarFovCfg -1 1 -1 1.00
停止更新的

mmwDemo:/>sensorStart
调试:初始化校准状态= 0x1E

无法找到原因。  

在"Plots"窗口上仍然观察不到任何内容。

以下是查询:

1.无法连接到数据端口

2. sensorStart 失败