请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:IWRL1432BOOST 主题中讨论的其他器件:IWRL1432
工具与软件:
您好、先生、
我正在使用 IWRL1432电路板、并且已经成功刷写了以下位置的演示 SDK: radar_toolbox_2_30_00_12\source\ti\examples\Industrial_and_Personal_Electronics\Level_Sensing\high_accuracy_low_power_sensors\prebuilt_binaries
我现在要将传感器值(传感器和水位顶部之间的距离)发送到外部电路板。 我遇到过几个论坛、其中提到为此目的使用 SPI 测试应用、但我不清楚如何使用它。
您能否提供有关如何为该用例设置和使用 SPI 测试应用程序的详细指导、并提供相应的代码?
感谢您的帮助。